This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:ADS1148 安全手册

Guru**** 2924380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635480/ads1148-q1-ads1148-safety-manual

器件型号: ADS1148-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ADS1248

是否提供 ADS1148-Q1 安全手册、您能否 分享 时基故障率、FMD 和引脚 FMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arunava:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们的 ADS1148-Q1 的关注。

    真实安全手册仅适用于根据我们的功能安全硬件开发流程开发的 TI 产品。
    但我们通常可以为大多数其他产品创建“时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档“、以帮助客户进行功能安全分析。 我附上了 ADS1248 的初步文档。 同样的信息也适用于 ADS1148-Q1。 但是、FMD 仍然缺失、并且引脚 FMA 尚未经过正确验证。 不过、我希望这份文件至少会有所帮助。

    您计划在哪些安全应用中使用该器件?

    e2e.ti.com/.../ADS1248-_2D00_-Functional-Safety-FIT-Rate-FMD-and-Pin-FMA.pdf

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    感谢您发送 ADS1248 功能安全数据。 您能否请在文档 ADS1248 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 的表 2 中确认总元件时基故障率、芯片时基故障率和封装时基故障率。  适用于 ADS1148-Q1。

    此致

    Arunava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arunava:

    是的、我确认本文档草案中的所有信息(包括各种时基故障率数字)也适用于 ADS1148-Q1。 时基故障率数字已经是最终数字。

    此致、
    Joachim Wuerker