This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:电源的输出问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637324/dac80504-the-output-issue-for-the-voltage-supply

器件型号: DAC80504

您好、

我们将 DAC80504 用于我们的传感器工程、IT 规格表指出可在 2.7V 至 5.5V 电压下供电、但 3.3V 电源没有输出、正常输出需要高于 3.7V 的电源吗?您能帮助提供有关如何解决该问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张亮、

    这是我看到的器件的常见问题。 要查看输出、请将 REF_DIV_EN 设置为 1。 使用 3.3V VDD 时、只能具有 2.5V 的输出范围。

    谢谢、
    Erin