This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:使用 LMK04828BISQE/NOPB 时钟发生器澄清了 ADC12QJ1600 和 DAC37J84 的器件时钟要求

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, DAC37J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637272/dac37j84-clarification-on-device-clock-requirement-for-adc12qj1600-and-dac37j84-using-lmk04828bisqe-nopb-clock-generator

器件型号: DAC37J84
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600LMK04828

尊敬的团队:

我附上了 ADC 和 DAC 计算表。

我正在使用  ADC12QJ1600  (ADC) 和  DAC37J84  (DAC) 和一个  LMK04828 时钟发生器  并提供相应的时钟。

将考虑到  SERDES 线速率 、  FPGA 时钟 、  收发器基准时钟 、和  SYSREF  ADC 和 DAC 的电压应保持不变  器件时钟  输出也相同?
例如、如果是   1GHz 时钟  ADC 的 时钟、DAC 是否也需要接收相同的 1GHz 时钟?

请查看计算表
(线路速率:12.3Gbps;SYSREF:19.21875MHz;FPGA 时钟:ADC 和 DAC 的<xmt-block1> 307.5MHz</xmt-block>)</s> 307.5MHz
射频通道速率 Calculations_TI.xlsx 
此致、
Liston  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    DAC37J84 的时钟速率可根据插值进行调整。 JESD204 和 SerDes 速率是 DAC37J84 的输入 I/Q 速率。 您可以通过内插因子调整最终的 DAC 采样率、而不必固定为 1GHz。

    -康