This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:查询菊花链连接

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, ADS1174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636252/ads1178-query-for-daisy-chain-connection

部件号: ADS1178
主题: ADS1174 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

能否在菊花链模式下连接 ADS1174 和 ADS1178、并将这两个 ADC 设置为不同的工作模式(例如,一个设置为高速模式,而另一个设置为低功耗模式)?

 

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、您应该能够做到这一点、尽管我没有尝试过这一点、也不知道有其他人使用这种组合。  

    我建议将 U1 设置为高速器件、并将 U2 设置为低功耗。  您需要对两个 ADC 使用相同的时钟源并进行同步、以便/DRDY 引脚相互同步。 (当两个 ADC 的数据可用时、两个/DRDY 引脚的下降沿应同时发生。)  然后、您只需监控高速通道 U1 的/DRDY 引脚、并根据需要从 U1 或 U1&U2 检索数据。

    我可能忽略了这里的一些东西。  如果您有特定的速度和信道组合、请告诉我、我可以详细了解这是否可行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith 先生:

    非常感谢您的帮助。

    目前、我将 ADS1178 用于 U2、将 ADS1174 用于 U1。 并将 U2 设置为低功耗模式、并将 U1 设置为高速模式。 它们按照以下配置以菊花链方式连接。 我使用 6 个 U2 通道和 2 个 U1 通道、因此、U2 的 CH7 和 8 在断电时设置、而 U1 的 CH3~8 在断电时设置。 U2 的/DRDY 未连接、仅使用 U1 的/DRDY 来指示数据就绪。 我附上原理图以供您审查。  

    谢谢

    John

    e2e.ti.com/.../_216ADF62CF91_MUX_E14FF753_ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在原理图上、一切看起来都是正确的。  我建议将 ADS1178 上的 DIN(引脚 12)接地、不要将该引脚悬空、因为您可能会获得高 IOVDD 电流。  为了获得出色性能、我还建议将两个 ADC 上的其中一个 0.1uF AVDD 旁路电容器替换为 10uF 电容器。

    此外、您需要将 SCLK 频率设置为最小 6.4MHz (fCLK 的 1/2)。  您正在使用格式 001、它使所有通道(包括断电通道)的通道时隙保持活动状态。  对于菊花链、您将总共传输 12 个通道(每通道 16b)、并且需要支持 25ksps 的最大数据速率。  这要求最小 SCLK 频率为 12*16*25000=SCLK、四舍五入为建议的 4.8MHz 频率 6.4MHz。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith 先生:

    非常感谢您的帮助。 这是按照你的建议完成的。  

    祝你度过美好的一天

    此致

    John