This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:TD_CKDO:启动放大器;捕捉边缘

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636758/ads7067-td_ckdo-launch-capture-edge

器件型号: ADS7067

在上一篇文章中、讨论了 TD_CKDO(最大 16ns)规格与高采样率/SPI CLK 频率相结合。

链接至帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613870/ads7067-ads7067--enhanced-spi

本文中提到的有关早期数据发布的任何新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    我能够通过手动发出时钟转换来对此进行测试、高级数据启动说明根本不正确、并且被不准确地从另一个使用“增强型 SPI“的器件的运行中推断出来、因此我们想在此时尝试进行澄清。 我也想回过头来修正这些问题。 数据转换在 SCLK 的下降沿、正如您期望外设集在 SPI 模式 0 下工作的那样。  

    因此、td_ckdo 似乎有可能 与在 60MHz 读取数据产生一些冲突。 16ns 的数字很可能存在过多的裕度、这一点在不同温度和器件间的差异下时序通常是额外的安全因素、并且用于监督它是如何全速运行的。 数字接口在 60MHz 上仍应完全响应。 我想先回答一个问题、遗憾的是、我们无法为数据表中发布的内容提供“替代“的最大时序。

    我收到的一个理由是、由于 td_ckdo 是器件输出的时序特性 、因此它不会直接冲突、因为器件本身仍然可以接收 60MHz 作为输入。 我对以这种方式表征它有点犹豫(因为最终这会影响系统级注意事项)、但如果我们只考虑接收 SCLK 的器件、并在不一定关心另一侧的情况下输出数据、那是有意义的。  

    然而、通过一些时序分析、不需要提供高达 60MHz 的时钟频率、但尽管可以选择该频率进行配置和数据回读。  

    ~Δ V CS 在 220ns 时变为低电平、则在转换周期中剩余 1.03us、以读取 16 位数据。 这相当于在最小 SCLK 频率 15.534MHz 下实现最大吞吐量。  

    我希望这进一步澄清了这一点。  

    此致、
    Joel