This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:高速数据转换器专业版

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633723/tsw14j58evm-high-speed-data-converter-pro

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12QJ1600

为了使用我们的 ADC12QJ1600 测试我们的 TSW14J58EVM、我们在 Windows mashine 上安装了 High Speed Data Converter Pro 的 v5.3.1(网页上显示的最新版本)。  

安装工作正常、但启动时、程序在初始化时挂起。
状态显示一个红色叉号、错误代码为 1003、并且消息显示 Split screen.vi 不工作。 此错误与 TI 论坛上其他人(例如 e2e.ti.com/.../tsw14j50evm-inquiry-regarding-tsw14j50evm-connection-issue-with-hsdc-pro

我们已经尝试了以下步骤:
*不同的安装位置
*以管理员身份安装
*之前安装 National Instruments LabView  
*安装 National Instruments LabView 作为安装过程的一部分
*安装较旧版本的 HSDC Pro
*在安装时禁用防病毒软件
*安装 HSDC Pro Lite 6.00

在所有情况下、我们仍然收到相同的错误消息。

该网页显示、我们安装了 Win 11、Win XP/7/10 支持 HSDC Pro。
但是、我们有一台较旧的笔记本电脑、运行 Win 11 Education、并且有 HSDC Pro Lite v6.00。 便可以成功开始。  

使用中的 PC 是新安装的、并且在不到 2 周的时间内运行。  

我们征求我们可以尝试的其他选项的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在新的 Windows 11 笔记本电脑上也有同样的问题! 请回复 TI!