This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:如何使用微控制器执行 LVDS?

Guru**** 2926950 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636892/adc3663-how-to-do-lvds-with-a-microcontroller

器件型号: ADC3663
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049CTMDSFSIADAPEVM

您好:

我被 ADC36XX 系列的 ADC 打断、特别是因为它们具有极低的延迟和 LVDS 输出连接。  

在我的项目中、我想使用一个微控制器(如 LaunchPad LAUNCHXL-F280049C 中涉及的 Piccolo F28049C)恢复 ADC 的测量结果。

我的第一个想法是将 LaunchPad LAUNCHXL-F280049C 与模块 TMDSFSIADAPEVM 配合使用、以适应 FSI 接口和 LVDS 传输。 这使得用户能够使用模块和 ADC 之间的 LVDS 传输恢复测量。

这是可能的、 请不要这样做?