This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:无器件通信

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636291/dac11001b-no-device-communication

器件型号: DAC11001B

尊敬的团队:  

我已经尝试将 DAC11001B 的 EVAL 连接到 MSP LaunchPad 板、GUI 指示它已连接、但无法设置 DAC 值来生成输出信号。 以下是使用 DAC 设置 VCC = 5V VSS = 0V VDD = 5V VIO = 3.3V [来自 LaunchPad board] GND = 0V REF_PWR = 5.45V REFGND = 0V 时生成直流电压时遵循的电源详细信息。  
  
此外、请分享评估板中输出电压引脚的位置。  

此外、是否有任何可以从 DAC 读取的芯片/唯一 ID 寄存器、用于检查从 LaunchPad 到器件的 SPI 通信是否正常工作。  

此致、  

Thirupathi N