This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:ADC3644:输入范围为 2.25 而不是 3.2?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636595/adc3644-adc3644-input-range-2-25-and-not-3-2

器件型号: ADC3644
主题中讨论的其他器件: ADC3664

我想确认 ADC3644 的输入(差分)信号范围是 2.25V。 数据表上说的就是这样、但基准电压为 1.6V、因此我看不到 2.25V 是如何从 1.6V 得出的。 是否记录在案? 电压基准和输入范围之间的相关性是多少? ADC3664 看起来有一个非常相似的前端、它具有 1.6V 基准电压和 3.2V 输入范围、我想确认 ADC3644 没有这种情况。