This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:测试信号

Guru**** 2928650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624774/ads1292r-test-signal

器件型号: ADS1292R
Thread 中讨论的其他器件: ADS1292

我们开发 AED(电池供电)。 该器件包括 TI ADS1292R。 运行正常、我们的产品始终通过 POR 自检。 在 AED 中、我们每周执行一次自检、在一些设备中、ECG 数据采集检查失败。 特别是、它在 ECG 测试信号上出现故障。  故障似乎是间歇性的、但仅在几个器件上发生。 我们已在故障期间捕获 1292 测试信号、并尝试确定故障原因、因为收集到的信号有缺陷。

我尝试上传包含该图表的图表和 Excel 电子表格的图像、但两者都失败了。 以下是图的非常粗略的文本近似值:

.... ----- .... ——
…… / ... \ ...... / ...
...... / ...... \ ... / ...
/ .... | --
... / ........... |/ ……
--/ ……………

它显示了我们关注的关键点。  我们认为这不是软件问题、因为我们已将生成的正弦波和模拟心电图节奏发送给 AED 并收集了正确的数据。 但我们感到困惑的是、任何可能的噪声如何会干扰内部 ASD1292R 测试信号。

感谢您提供任何建议。 我们将继续进行调试。

 教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您发送编修。 E2E 网站目前似乎无法上传文档或图像(我也遇到了同样的问题)。 请明天尝试上传图像和 Excel 文件以及导出的 ADS1292 寄存器配置。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 上载似乎仍然不可用。  我成功地在下面粘贴了一份示例数据的副本。  同时、我们正在调查 SPI 连接可能的时序问题。   

    Index ECG value
    0 -12419
    1 -9769
    2 -7086
    3 -4387
    4 -1675
    5 1041
    6 3762
    7 6489
    8 9220
    9 11955
    10 12036
    11 12130
    12 12193
    13 12243
    14 12285
    15 12321
    16 12354
    17 12387
    18 12417
    19 12444
    20 12470
    21 12494
    22 12516
    23 12535
    24 12550
    25 12570
    26 12590
    27 12608
    28 12626
    29 12641
    30 12655
    31 12667
    32 12678
    33 12689
    34 12700
    35 12711
    36 12720
    37 12726
    38 12731
    39 12741
    40 12748
    41 12753
    42 12759
    43 12766
    44 12774
    45 12781
    46 12785
    47 12790
    48 12797
    49 12800
    50 12806
    51 12812
    52 12818
    53 12824
    54 12827
    55 12827
    56 12832
    57 12838
    58 12841
    59 12845
    60 12846
    61 12847
    62 12848
    63 12849
    64 12852
    65 12857
    66 12858
    67 12859
    68 12862
    69 12864
    70 12866
    71 12868
    72 12871
    73 12875
    74 12876
    75 12877
    76 12879
    77 12880
    78 12880
    79 12881
    80 12881
    81 12882
    82 12880
    83 12879
    84 12880
    85 12881
    86 12883
    87 12884
    88 12887
    89 12889
    90 12890
    91 12891
    92 12895
    93 12898
    94 12900
    95 12901
    96 12902
    97 12903
    98 12903
    99 12902
    100 12904
    101 12906
    102 12905
    103 12906
    104 12905
    105 12904
    106 12905
    107 12907
    108 12909
    109 12908
    110 12908
    111 12907
    112 12907
    113 12906
    114 12907
    115 12910
    116 12909
    117 12908
    118 12909
    119 12913
    120 12915
    121 12917
    122 12918
    123 12460
    124 10134
    125 7333
    126 4534
    127 1733
    128 -1068
    129 -3871
    130 -6672
    131 -9473
    132 -12275
    133 -14618
    134 -15093
    135 -15093
    136 -15093
    137 -15093
    138 -15095
    139 -15096
    140 -15096
    141 -15095
    142 -15093
    143 -15092
    144 -15091
    145 -15091
    146 -15092
    147 -15091
    148 -15089
    149 -15090
    150 -15090
    151 -15090
    152 -15089
    153 -15090
    154 -15090
    155 -15088
    156 -15091
    157 -15094
    158 -15094
    159 -15093
    160 -15091
    161 -15091
    162 -15090
    163 -15090
    164 -15091
    165 -15090
    166 -15087
    167 -15083
    168 -15080
    169 -15078
    170 -15076
    171 -15077
    172 -15079
    173 -15082
    174 -15085
    175 -15085
    176 -15085
    177 -15084
    178 -15085
    179 -15088
    180 -15090
    181 -15091
    182 -15090
    183 -15087
    184 -15083
    185 -15083
    186 -15083
    187 -15086
    188 -15088
    189 -15089
    190 -15087
    191 -15085
    192 -15086
    193 -15086
    194 -15087
    195 -15090
    196 -15090
    197 -15087
    198 -15085
    199 -15083
    200 -15084
    201 -15086
    202 -15083
    203 -15081
    204 -15080
    205 -15077
    206 -15076
    207 -15077
    208 -15079
    209 -15080
    210 -15079
    211 -15079
    212 -15081
    213 -15082
    214 -15083
    215 -15086
    216 -15088
    217 -15087
    218 -15087
    219 -15088
    220 -15088
    221 -15088
    222 -15088
    223 -15089
    224 -15091
    225 -15090
    226 -15091
    227 -15093
    228 -15092
    229 -15093
    230 -15094
    231 -15093
    232 -15093
    233 -15091
    234 -15090
    235 -15088
    236 -15087
    237 -15086
    238 -15085
    239 -15085
    240 -15085
    241 -15085
    242 -15084
    243 -15084
    244 -15084
    245 -15085
    246 -15086
    247 -15087
    248 -15089
    249 -15089
    250 -15088
    251 -14629
    252 -12305
    253 -9505
    254 -6707
    255 -3909
    256 -1109
    257 1691
    258 4494
    259 7295
    260 10094
    261 12434
    262 12909
    263 12911
    264 12912
    265 12913
    266 12915
    267 12916
    268 12919
    269 12920
    270 12921
    271 12924
    272 12925
    273 12925
    274 12928
    275 12929
    276 12928
    277 12926
    278 12922
    279 12921
    280 12921
    281 12918
    282 12917
    283 12916
    284 12915
    285 12915
    286 12914
    287 12914
    288 12914
    289 12914
    290 12912
    291 12913
    292 12913
    293 12914
    294 12913
    295 12913
    296 12914
    297 12915
    298 12915
    299 12913
    300 12913
    301 12914
    302 12914
    303 12914
    304 12914
    305 12913
    306 12911
    307 12909
    308 12909
    309 12910
    310 12910
    311 12909
    312 12908
    313 12909
    314 12908
    315 12908
    316 12909
    317 12912
    318 12911
    319 12912
    320 12913
    321 12915
    322 12915
    323 12913
    324 12914
    325 12916
    326 12917
    327 12917
    328 12918
    329 12919
    330 12917
    331 12915
    332 12916
    333 12916
    334 12917
    335 12916
    336 12915
    337 12914
    338 12914
    339 12913
    340 12915
    341 12916
    342 12915
    343 12917
    344 12918
    345 12919
    346 12919
    347 3290
    348 1998
    349 706
    350 -585
    351 -1877
    352 -3168
    353 -4460
    354 -5752
    355 -7046
    356 -8337
    357 0
    358 0
    359 0
    360 0
    361 0
    362 0
    363 0
    364 0
    365 0
    366 0
    367 0
    368 0
    369 0
    370 0
    371 0
    372 0
    373 0
    374 0
    375 0
    376 0
    377 0
    378 0
    379 0
    380 0
    381 0
    382 0
    383 0
    384 0
    385 0
    386 0
    387 0
    388 0
    389 0
    390 0
    391 0
    392 0
    393 0
    394 0
    395 0
    396 0
    397 0
    398 0
    399 0
    400 0
    401 0
    402 0
    403 0
    404 0
    405 0
    406 0
    407 0
    408 0
    409 0
    410 1163
    411 2315
    412 3494
    413 4690
    414 5894
    415 7104
    416 8319
    417 9539
    418 10762
    419 11988
    420 12057
    421 12140
    422 12200
    423 12245
    424 12284
    425 12324
    426 12357
    427 12389
    428 12418
    429 12448
    430 12475
    431 12499
    432 12521
    433 12540
    434 12559
    435 12572
    436 12587
    437 12600
    438 12615
    439 12628
    440 12640
    441 12655
    442 12667
    443 12680
    444 12694
    445 12709
    446 12720
    447 12728
    448 12738
    449 12748
    450 12754
    451 12759
    452 12764
    453 12770
    454 12776
    455 12780
    456 12786
    457 12794
    458 12799
    459 12804
    460 12810
    461 12816
    462 12821
    463 12824
    464 12826
    465 12830
    466 12833
    467 12837
    468 12839
    469 12842
    470 12843
    471 12843
    472 12846
    473 12849
    474 12852
    475 12855
    476 12857
    477 12859
    478 12862
    479 12864
    480 12867
    481 12873
    482 12875
    483 12875
    484 12876
    485 12879
    486 12881
    487 12884
    488 12887
    489 12889
    490 12890
    491 12887
    492 12887
    493 12890
    494 12892
    495 12892
    496 12892
    497 12892
    498 12892
    499 12891

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ed 为便于阅读、我编辑了您的帖子、并将数据粘贴到“代码“文本文件中。

    我查看了绘制的波形、看看您观察到的问题。  这似乎是一个可能的时间问题。 但是、输出数据缓冲区似乎不是简单地丢失样本、而是停留在零一段时间。 我们不会期望测试信号振幅在零时空闲。 如果您能够连接逻辑分析仪、我想确认两点:

    1. 所有 48 位 (STATUS + CH1 + CH2) 都在/DRDY 下降沿之间完全读出。
    2. 当数据显示所有 0x00 时、请检查 STATUS 字是否仍在正确读取。 前四位应始终读取 0xC。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定会检查状态字!  我们再也找不到它了。  我会让你知道的。

    谢谢、  

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、仍然无法重现。 当然!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有再次看到零串、但 在检测频率时发现了时序问题。 这一点已经得到纠正、我们对结果感到高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来稳定、 未发现坏数据问题、并将其标记为 Fluke 事件、这在现场不太可能发生。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed — 感谢您的更新! 我很高兴听到这个问题已得到解决。

    此致、

    Ryan