This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:ADS9324 的精确采样时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635503/ads9324-precise-sampling-time-of-ads9324

部件号: ADS9324
主题中讨论的其他器件: ADS8555

其他器件数据表(如 ADS8555)指定了 ADC 的采样时间(例如 280ns)、转换时间作为单独的值(例如 1.25us)。  

ADS9324 数据表仅将“ADC 周期时间周期“指定为 1/f_Conv 对于 1Msps 的最大采样率、该值将为 1us。

TI 是否可以更精确地指定采样时间、或者根据 ADS9324 (PGA、输入缓冲器、AFE) 中活动器件的数量、精度是否达到 TI 所能达到的 1us?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的发布。 对于具有集成驱动器的 ADC、通常不会指定该信息、因为驱动器可确保 ADC 在采集周期内稳定下来。 如您所述、以 1MSPS 进行转换时、采集和转换在 1us 内完成。 请问您的设计是否需要这些信息?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samiha ,这对我们来说已经足够了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    很高兴听到这个消息! 您正在评估 ADS9324 用于哪种应用? 请告知我们、我们是否可以协助进行原理图或布局审查。

    此致、

    Samiha