This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03:SPI 配置

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637654/ads131m03-spi-configuration

器件型号: ADS131M03

您好:

 

我的客户在配置 ADC 时遇到了一些问题、您能否查看他的问题并提供反馈?:

详细信息 :ADS131M03_config.c 

  • 我在使用 SPI 协议配置 ADC 时遇到问题、特别是尝试调整采样率。 DRDY 引脚触发的默认周期为~85µs(请参阅“ADS131M03 SPI 通信已禁用...“ 图像)、但我想将其更改为尽可能靠近 250µs。  
  • 也许我只是没有 将数据帧正确发送到 ADC。 我附加了一个文件 ADS131M03_config.c 、其中显示了我用于配置器件的当前命令结构。
  • 非常感谢有关如何向 ADC 可靠发送和接收 SPI 命令的任何指令或建议。  

 

谢谢、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    请参阅下面的问题和建议。

    • 主时钟频率是多少?  如果 8.192MHz 用于 高分辨率模式、则默认数据速率为 4ksps、默认的 1024 OSR、客户应该能够看到/DRDY 信号的 250us 周期时间。
    • 客户似乎想通过将 TBM 位设置为 1b 来使用涡轮模式、我建议客户设置 其他 OSR 以进行测试、例如、他们可以将 0x0812 写入时钟寄存器以将 OSR 设置为 2048。 请 同时提供/CS、SCLK、DIN、DOUT 和/DRDY 的示波器屏幕截图、并检查 WREG 命令发送到 ADC 之前和之后/DRDY 的周期时间。

    此致、

    Dale