This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278QML-SP:接地问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637865/ads1278qml-sp-grounding-issue

器件型号: ADS1278QML-SP

在我的原型板(使用 PN:ADS1278SHKP)中、测得的 AGND 和 DGND 之间的电阻约为 10 欧姆、我在您的论坛中发现这是正常现象。 对于我的飞行板(使用 PN:ADS1278WHFQ-MLS)、我的测量值当前约为 1.6 欧姆。 这是否与器件有关? 还是在预期范围内?  

我尚未对电路板通电。 使用器件时的唯一其他区别是、中心散热焊盘未在原型中连接、而是连接到飞行板中的 AGND。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    AGND 和 DGND 引脚之间的内部连接是 ESD 二极管保护网络、不是一个简单的电阻。  使用 DMM 测量电阻时、这取决于 DMM 如何解释电流/电压关系。  如果器件损坏、我期望电阻测量值非常低(远小于 1 欧姆)或电阻非常高(远大于 1k Ω)。

    根据您测量的内容似乎是合理的、但实际上取决于您使用的 DMM。  更好的测试是测试电流小于 1mA 时进行二极管检查。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用