This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:ADS4449_DATA 显示为由 FPGA 捕获后跳接

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637573/ads4449-ads4449_data-shows-like-jumpping-after-being-captured-by-the-fpga

部件号: ADS4449

你(们)好  

我板上有三个 ADS4449 器件 (ADC1、ADC2、ADC3)、总共使用 12 个通道。

数据从 HPC 接口传输到 FPGA 电路板。

我在使用 FPGA 采集数据时发现了一些问题。 以下是我进行的实验:  

  1.  仅单通道输入 => 工作正常  
  2.  一次 2 通道输入且在不同 ADC 处(例如:ADC1_A_CH、ADC2_B_CH) => 工作正常
  3.  一次 2 通道输入、在相同 ADC 和同一组(例如,ADC1 A 和 B 通道或    ADC3 C 和 D 通道) =>  数据跳转
  4.  使用测试模式 => 工作正常

数据跳转似乎在离散级别发生、步长类似于 2^x、类似于数字干扰。

有些团体表现稍好一些,但跳跃仍然是可以观察到的。 此问题仅在使用单个通道时消失。

 

您能否帮助查看此问题并就可能的原因提供建议?

非常感谢您提供任何建议或建议的调试步骤。

谢谢你。