This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:SDA 和 SCL 上的输入滤波器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636088/dac43608-input-filters-on-the-sda-and-scl

器件型号: DAC43608

根据 I²C μ s 规格、SDA 和 SCL 输入端的输入滤波器用于抑制短于 50ns 的噪声尖峰。 您能否确认 DAC43608 是否实现此类输入滤波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信这款器件确实具有 50ns 滤波器、但我再仔细检查一下、我将在此处更新您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我们的 I2C 接口具有干扰滤波功能、可确保符合 I2C 标准。

    谢谢、

    Paul