This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8806:模拟和数字接地引脚

Guru**** 2912060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637467/dac8806-analog-and-digital-ground-pins

器件型号: DAC8806

模拟接地引脚和数字接地引脚是否连接在芯片内部? 它们可以单独使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您将需要连接 PCB 上的 AGND 和 DGND。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果芯片连接到不同的接地层、该芯片能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob 大家好、大家好、我们期望两个接地端处于相同的电位、而裸片数字和模拟部分的接地电流被分开、许多元件将共享相同的基板电位、我们尚未完全隔离这两个域。  如果您对每个 GND 使用不同的电位、那么您可能会看到寄生漏电流和可能的击穿。  因此、您可以将它们分开、但它们应该处于相同的电位。