This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:需要 GUI 用法和 CMODE4 设置帮助不清楚。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633314/dac38rf82evm-unclear-gui-usage-and-cmode4-setup-assistance-required

器件型号: DAC38RF82EVM

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我最近购买了 DAC38RF82EVM 并成功安装了 DAC38RF8X EVM GUI。 但是、我发现 DAC EVM 用户指南并未清楚地说明如何使用 GUI 或其设置与器件配置的对应关系。 特别是、我不确定针对不同的时钟模式正确配置 DAC 所需执行的步骤。

我的主要目标是在 CMODE4 中运行器件、但我无法确定如何通过 GUI 启用和验证该模式。 我希望获得有关如何导航 GUI、设置适当寄存器或选项并确认器件在 CMODE4 中正确运行的详细指导。

此外、如果要确保在此模式下正常运行、需要满足任何特定的先决条件、例如所需的输入信号、时钟设置或硬件配置、请告诉我。

我目前正在设置中使用 Virtex-7 FPGA。 连接 DAC 并启动 GUI 后、我无法与 IT 选项交互、例如复选框、链接配置和其他设置无响应或无法修改。

您能否提供有关如何正确初始化和使用 GUI 的详细步骤? 具体而言、我想获得有关如何配置器件以在 CMODE4(板载 VCXO 时钟模式)下运行的指导。

非常感谢有关所需设置步骤、正确连接序列或启用 GUI 控制的先决条件的任何说明。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danilo、  

    EVM GUI 似乎不支持开箱即用地设置此配置。 客户是否愿意运行我们提供的一些 Python 脚本? 这些脚本尚未发布、但更加灵活。  

    我还没有 CMODE4 示例脚本。 客户能否提供一些关于他们希望如何评估 DAC 的信息? 具体来说、他们希望使用 DAC 的更新速率是多少? 这可以帮助我编写一个示例脚本、然后将其发送给客户。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Matt、

    感谢您的答复。 请在下面查看客户的反馈。

    我愿意运行 Python 脚本。

    但是、  

    我想解释一下我当前的设置以及我面临的问题。

    我最近购买了 DAC38RF82EVM、并使用了  Virtex-7 VC709 FPGA 板、而不是 TSW14J56 评估模块。

    在查看 DAC 用户指南时、我注意到大多数配置步骤都适用于 TSW14J56 和 HSDC Pro。 但是、在我的例子中、我需要使用 Virtex-7 VC709 板连接并操作 DAC。

    目前、我遇到了一个问题、即 GUI 不允许我根据设置所需修改或应用 DAC 配置设置。

    直接在“Low Level View“选项卡中写入寄存器值并上传该配置文件以进行独立操作是否有效?

    我的预期配置如下:

    • DAC 时钟频率:5000MHz
      FPGA 参考时钟:156.25Mhz
    • 模式:单路、8 位、实数输入
    • 车道 (L):8.
    • f = 1、K = 2、S = 8、N = N'= 8

    此外、我不清楚:

    • 如何正确分配 SYNC、SYSREF、PLL 配置和 JESD 通道引脚

    由于我使用第三方 FPGA、无法使用 HSDC Pro、因此我想知道如何在此设置中正确配置和运行 DAC38RF82EVM。

    如果可能、您能否分享有关以下方面的详细步骤或相关文档:

    • 如何在没有 HSDC Pro 的情况下生成和加载配置文件
    • 如何将 DAC 与定制 FPGA 平台连接  

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们希望请求更新我们客户的咨询。

    此致、

    Danilo