This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112S14:ADS112S14/ADS122S14 是否采用 DSBGA 封装

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633425/ads112s14-does-ads112s14-ads122s14-come-in-a-dsbga-package

部件号: ADS112S14
主题中讨论的其他器件: ADS122S14

您好:

我希望在空间受限的 PCB 中使用其中一个 ADC、并注意到数据表在第一页的封装信息摘要中提到了 DSBGA 封装(YBH 代码)。 但是、它不在数据表末尾或 TI 网站上的封装信息中。

该器件是否会采用此封装发布?

谢谢!
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您对我们新的 ADS122S14 的关注。
    该器件系列也将发布采用 DSBGA 封装。 我们计划在 2026 年第 3 季度末将 DSBGA 封装版本投入生产。

    如果您需要任何样片来构建原型、我们或许能够提供预量产样片。

    此致、
    Joachim Wuerker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joachim。 很高兴听到它将很快发布。

    我正在计划在第二季度中期构建原型、因此如果届时可以获得量产样片、那么可以订购一些样片。

    准备好后、我应该联系谁来申请样片?

    谢谢您、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您需要样片、请在此处联系我。 到第二季度中、这些仍将是预量产样片。 这些测试是最终的器件、但并非所有的鉴定测试都将在该日前完成。  请提前三周进行准备、以便我们为您准备和测试设备。

    此致、
    Joachim Wuerker