This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063x 的通知

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637769/mc33063a-notification-for-a-mc33063x

部件号: MC33063A


我收到此通知、  

关于 MC33063x 和 MC33063AQDRQ1 设计变更的通知。 变化~包括三个部分:TC 过冲减小了、更改了电流限制温度~系数以提高电流限制性能、并将~Ω 振荡器频率从 32kHz 增加到 36kHz。对于缓慢~斜升到 3V 的系统、建议在引脚 8 上串联一个电阻器。


我需要样片才能在产品上进行测试。 怎么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arianna、

    如果您有 TI 代表的联系、请向她/他索取 XMC33063ADR。

    如果未收到、请通过 TI 客户服务申请这些标有 x 标记的样片。

    此致、

    Brigitte