This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14:将 TI ADS122S14(或替代产品)用作精密电阻表

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638747/ads122s14-using-a-ti-ads122s14-or-alternative-as-a-precision-resistance-meter

器件型号: ADS122S14

我有一个特殊的应用程序、需要测量系统中加热器组的电阻。  加热器将带电运行,然后每天运行几次 — 通过电子方式与电源隔离,并接通电阻测量系统,以确保加热器仍能正常工作,并且电阻与初始混合时相同。

这是最初使用 Cyrustek 使用 ES51932 制造的 DMM 芯片组设计的系统的替代产品。  这种传统器件的测量电阻、并通过 RS232 发送结果。  我们需要设计一个同样的替代系统 — 使用 ADC 和处理器、以达到足够的分辨率。

该解决方案需要将动态范围覆盖 30 欧姆至 10 千欧

我们需要处理两个极端。 在一端、我们必须检测整个 1200W 负载中的 6W 故障、这仅发生变化 0.17 欧姆 至 0.22 欧姆  在该范围内的某个位置(根据电压,控制器可以在 200230VAC 至 230VAC 之间工作)。 另一方面、我们可能要测量单个 6W 加热器、其基极电阻高达  8.8 千欧

该‘必须在整个范围内解析 0.01R 阶跃、而不会出现“闪烁“现象。

您是否有关于使用 ADC 作为电阻表的任何应用手册、或者您能否提供一种实现此目的的方法(我们对此 ADC 没有固定 — 可以考虑替代方案)。

非常感谢

 

James

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    欢迎来到 TI E2E 论坛。

    为了在宽动态范围 (30 至 10kΩ) 内满足您特定的 0.01 分辨率要求、比例式电阻测量架构是最可靠的方法。  比例式设计使用相同的电流来生成信号电压和 ADC 的基准电压、从而消除了激励源漂移产生的误差。 使用 ADS122S14 等 24 位 ADC 的内部 IDAC(可编程电流源)来驱动包含精密基准电阻器 (Rref) 和加热器组 (Rheat) 的串联电路。

    一种固定设置不能涵盖 30Ω 至 10kΩ、您可以在 ADC 上使用高电流(例如 1mA) 和)和具有高增益设置的小 Rref 来解析较小的 0.01Ω 阶跃。 对于高范围(10k Ω)、请切换到较低的电流(例如 100uA)、以避免 ADC 输入饱和。 以低数据速率运行 ADC 以降低噪声。 如果可能、以 20sps 或 25sps 运行 ADC 以利用同步 50/60Hz 抑制。

    请参阅 RTD 测量基本指南。  RTD 电路的“3 线或 4 线比例式电阻测量“部分与您的需求完全相同。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Dale