This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:AD1605 作为 AD1610 - NC 引脚的直接替代产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1610, ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638430/ads1605-ad1605-as-drop-in-replacement-for-ad1610---nc-pins

部件号: ADS1605
主题中讨论的其他器件: ADS1610

您好、

由于 ADS1610 是 NRND、因此我想使用“ADS1605"作为“作为替代产品。 我看到 TI 说“功能相同的引脚对引脚“、但有一些区别。

我们的当前板的 ADS1610 的引脚 49 和 50 直接连接到 DVDD。 但是、ADS1605 数据表将其标记为 NC、并表示它们“必须保持未连接状态“。  

ADS1605 的引脚 49 和 50 是否可以连接到 3.3V? 它们是否在内部连接?

谢谢、

Erica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erica、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    我确认引脚 49 和 50 未在内部连接。  您可以将 3.3V DVDD 直接连接到 ADS1605 上的引脚 49 和 50。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速答复! 感谢你的帮助。

    Erica