This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:输出误差非常大

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628717/ads8166-output-error-is-extremely-large

器件型号: ADS8166

亲爱的 Spcialists、

我的客户正在评估 ADS8166 并遇到较大输出误差。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们有一个关于“ADS8166IRHBR"的“的问题需要制造商解答。

我们正在使用该组件开发产品、但一个单元测试失败。

误差非常大 (15-30 LSB)。

我们使用引脚 9 (AIN0) 到 16 (AIN7)、错误仅发生在引脚 15 (AIN6) 处。

其他通道在规格范围内。

我们将每个产品在相同的电路配置中使用其中两个组件。

我们测试了 11 个原型板、仅其中一个板发生了错误。

该误差太大、无法仅通过 INL 来解释。

你有什么想法可能导致这种情况吗?

这是否表明引脚 15 (AIN6) 处的输入电路可能已损坏?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    感谢您的发布。 我是否可以询问您将 ADS8166 用于哪种应用? 您在电路板上测量了多少个通道?  我想提一下、我们最近发布了全新的多通道 ADC ADS9324。 这款 16 位、16 通道、1MSPS/通道 ADC 可实现更高的通道密度、所有通道上的真正同步采样、集成式 PGA 和 LPF 以及众多数字滤波选项。 这是否会引起您的兴趣?

    为了进行调试、我有一些问题:

    1. 所有输入引脚是否都连接到类似的电路?
    2. 是否在 ADC-IN 和 MUXOUT 引脚之间放置一个运算放大器、或者它们是否直接短接在一起?
    3. 请尝试通过将所有输入引脚短接至地(没有任何前端电路)并测量输出代码来测量器件失调电压误差。 所有通道上的偏移是多少?
    4. 您是在室温还是在较高温度下看到这种行为?
    5. 您是否可以使用示波器监控电源轨(包括 REFP)? 是否看到任何干扰?

    此致、
    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。

    我可以从客户那里获得评论。

    您能在下面看到吗?

    此外、我还想分享 客户的原理图。

    您能接受友谊请求吗?

    ——

    是否所有输入引脚都连接到类似的电路?

    是、AIN0-7 连接到同一电路。

    您在 ADC-IN 和 MUXOUT 引脚之间是否有一个运算放大器、或者它们是否直接短接在一起?

    在 ADC-INP 和 MUXOUT-P 之间串联一个 10Ω 电阻器、在 ADC-INM 和 MUXOUT-M 之间串联一个 47Ω 电阻器

    另外、在 IDC-IN 引脚侧、一个 220pF 电容器连接到 P 侧的 GND、一个 1µF 电容器连接到 M 侧的 GND。

    请尝试通过将所有输入引脚短接至地(没有任何前端电路)并测量输出代码来测量器件失调电压误差。 所有通道上的偏移是多少?

    ​​所有通道的值均等于 0。

    您在室温或较高温度下看到这种行为吗?

    已在室温下确认。 如有必要、我们将在高温下进行确认。

    您能否使用示波器监控电源轨(包括 REFP)? 是否看到任何故障?

    我们测量了 AVDD、DVDD 和 REFP 并确认波形足够稳定、无法触发。

    我们使用它来检查热电偶的电压输入。
    但是、在测试环境中、我们使用电压发生器输入电压来代替热电偶的电动势。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    这只是一个提醒,我期待着等待你的建议.

    我向你发送了一个友谊请求。  

    您能接受吗?

    然后、我会分享客户的原理图。

    请您评论上面列出的内容。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    客户仍在等待您的建议。

    如果您能尽快处理此问题、我将不胜感激。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shinichi-San、

    Samiha 目前已离职、她将于下周返回。  

    现在、是否可以检查以下各项:  

    • 如果有错误的设备替换为工作板中的设备、则设备是否有问题? 还是电路板仍然存在问题?
    • 是否可以 使用任何其他通道的输入路径测试引脚 15 (AIN6)? 错误是否持续存在?
    •   在出现问题之前、是否使用热电偶对设备进行了测试? 还是仅使用 电压发生器进行了测试?
      • 存在问题的设备以前是否工作正常、或者从一开始是否存在问题?

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您的答复。

    我与客户交谈过。

    在这种情况下、一种电流泄漏会导致 PCB 或器件出现误差。

    客户无法移除设备、无法 进行 更多调查。

    由于问题只发生在一个渠道上、我们已同意对情况进行监测。

    请关闭该主题。

    感谢 您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi