This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC168M102R-SEP:ADC168M102R-SEP DVDD 建议航天应用工作电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC168M102R-SEP, ADC168M102REVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638196/adc168m102r-sep-adc168m102r-sep-dvdd-recomended-operating-voltage-in-space-applications

器件型号: ADC168M102R-SEP
主题: ADC168M102REVM-PDK 中讨论的其他器件

您好:

我目前正在评估用于航天应用的 ADC168M102R-SEP、我想阐明建议的 DVDD 工作电压。

根据数据表、DVDD 标称值显示为 2.5V、在 3V/3.3V 逻辑电平下、工作电压范围为 2.3V 至 3.6V。 但是、我注意到以下情况:

  • 许多电气特性似乎都是在 DVDD = 3.3V 时指定的
  • 评估板 ADC168M102REVM-PDK 还使用 DVDD = 3.3V
  • 关于标称运行的首选 DVDD 值、没有明确的建议

从辐射的角度来看、我了解:

  • 较低的电源电压可能会降低的风险 单粒子闩锁 (SEL)
  • 更高的电源电压可能会提高裕度 单粒子翻转 (SEU) 单粒子瞬变 (SET)

鉴于此、我想问:

  1. 在典型运行模式下、TI 建议将 DVDD 值作为该器件的标称值: 2.5V 或 3.3V
  2. DVDD = 2.5V 是否在所有数据表参数下完全表征、或者某些规格是否仅在 3.3V 下得到保证?
  3. 在 2.5V 与 3.3V 电压下运行时、性能(时序,噪声,数字接口稳健性)是否存在任何已知差异?
  4. 从辐射的角度来看、TI 是否对进行了表征或观察到了中的任何差异 SEL / SEU / SET 灵敏度 具体取决于 DVDD 电平?
  5. 航天应用或任何涉及这种权衡的应用手册中是否有任何首选的 DVDD 值?

非常希望获得任何指导或特性数据。

此致、

Iñigo Martínez μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Iñigo、

    1. DVDD 实际上没有“标称值“、因此我不清楚为什么它在数据表中列为 2.5V。 如果它应该是 3.3V、也是我建议的值、因为正如您提到的、这些是获得典型数据表值的测试条件。  

    2.在整个 AVDD 和 DVDD 工作条件下(包括 DVDD = 2.5V)提供最小/最大电气规格。  

    3.通常更高的数字 IO 电平将提供更强的稳健性、因为它们不会那么容易受到噪声的影响、但必须 根据逻辑电平修改时序。 最小/最大时序和电气规格涵盖了完整的 DVDD 工作条件。  

    4.在整个工作规格范围内 (DVDD 为 2.3V 至 5.5V) 进行了测试、未观察到 SEE 灵敏度有差异。

    5.我们尚未开发出任何内容来解决数字电源电压电平之间的权衡问题,但这些内容绝对存在。 主要问题通常是功耗/功耗。 DVDD 主要用于设置 MCU/FPGA 和 ADC 之间的 IO 电平、因此这不是主要问题。 如果电离粒子击中器件本身、无论 DVDD 如何、更改状态或翻转位所需的能量都保持不变、因为这种情况发生在器件内的晶体管/栅极电平、而不是数字接口上的干扰。  

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Joel、

    感谢您的建议 — 这对我来说是完全有意义的。 我们将以 3.3V 的 DVDD 继续进行(与典型数据表测试条件一致)、并考虑所选逻辑电平所需的时序调整。

    此外、感谢您确认在测试期间在 DVDD 工作范围内未观察到 SEE 灵敏度差异。

    此致、