This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:产品标识确认

Guru**** 2916590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637931/adc128s102qml-sp-product-marking-confirmation

器件型号: ADC128S102QML-SP
主题: ADC128S102 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我们在其中一个电路板中使用以下 TI 器件、并准备好为其供电:

PN ADC128S102WGMPR:

但是、我们的器件标有以下文本:“ADC128S102 WGMPR ES THA“、这  与数据表规定的器件标识应具有不同。

image_1.png

image_2.png

在给电路板上电之前、我们希望确认我们拥有正确的器件、并且我们的器件标识是合适的器件、您能确认吗? 谢谢!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    数据表中的 ACO 是指原组装 国家/地区。 对于这些器件、它看起来是泰国 (THA)。

    我对器件批次编号进行了可追溯性分析、似乎所有这些都是正确的。

    此致、
    Joel