This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70508:DAC70508/ID

Guru**** 2976740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638115/dac70508-dac70508-id

器件型号: DAC70508

我们当前遇到的问题是 DAC70508ZRTER 模型有两个 ID:0x1816 和 0x8816。 这两个 ID 出现在同一卷材料中、数据表未明确指定特定 ID 数据。 请协助我们检查是否有多个 ID 以及 ID 8816 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    ID 应为 0x1816。  您是否可能遇到回读问题? 如果时钟相位或极性不正确、则可能 MSB 被错误读取、但器件运行正常。  您能否特别注意确认与示波器的通信、确认时钟边沿与器件数据表之间的关系? 您是否还可以共享器件标识和生产日期代码?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前已正常读取某些 ID 为 0x1816 的项目、但我们也读取 ID 为 0x8816。 因此、我们需要确认 ID 是否存在 0x8816。 0x8816 是否具有相同的功能?

    请帮助我了解 ID 0x8816。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 不应以 0x8816 进行响应。  因此、SPI 读取命令有边界性并应进行确认、或者器件未符合标准、我们可以考虑故障分析事件。