This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:SO# 498577/DAC8830ICDR 引线着色(续 CS3270103)

Guru**** 2892960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635123/dac8830-so-498577-dac8830icdr-lead-discoloration-continuation-of-cs3270103

器件型号: DAC8830

尊敬的技术支持:

美好的一天!

这与 CS3270103 相关:SO# 498577/DAC8830ICDR 导线变色

请告知我们如何解决 Astec POWER 的以下待处理问题。

 

     请参阅以下更新和建议;

     此引线框是预镀 NiPdAu、不需要镀锡

     在 Semicon 行业中被广泛接受。

     

     然而,我们发现严重的变色。 尽管 TI 仅提到了 A

     表面问题、没有长期可靠性风险或问题

     需要特殊处理 — 检查部件以确保它们仍然存在

     回流后正常通过/运行(即通过可焊性,

     测试,电路板仍正常工作)。 如果它在测试和电路板上失败怎么办

     无法正常工作? 谁将承担停机时间以验证故障?

     谁将承担拒绝成本?

     

     请提供担保书和责任保证并履行

     可焊性测试。

     
此致、
Manuel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持:

    请验证。

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术支持:

    请验证。

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、


    我正在检查是否有我们通常会给客户的关于铅变色的回应。 TI 已经很长时间使用 NiPdAu。 我们对这种铅涂层的使用和长期储存后的使用充满信心。 我讨论此问题的第一位质量工程师提到了以下有关器件存储的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/wp/slpa019/slpa019.pdf

    您是否收到了 TI 对此问题的其他回复? 这不是一个典型的应用问题、我仍在研究这个问题。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    我仍在尝试查找有关这方面的更多信息。 您是否有关于此标签 (CS3270103:SO# 498577 / DAC8830ICDR) 中讨论的内容的信息我没有访问此系统的权限、我想知道是什么导致了原始问题。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    以下是 CS3270103 的复制/粘贴部分。

    您也可以联系 Jejomar 了解更多详情

    • 感谢您联系 TI 客户支持并在您的解决方案中选择我们的产品。
    • DAC8830ICDR 器件采用铜基合金引线框和 NiPdAu(镍钯金)引线框镀层构建而成。 (请参阅材料成分报告:www.ti.com/.../report
    • 根据回流焊的条件和电路板组装之前材料的存放条件、器件的引线可能会变色。 这通常只是个表面问题、没有长期可靠性风险或继续使用材料时出现的问题。
    • 建议您检查元件、以确保元件在回流后仍然通过/正常运行(即通过可焊性测试,电路板仍正常工作)。 另外、建议您查看装配流程、以检查制造过程中是否存在任何污染物。 如果材料在回流焊后仍能正常工作、并且您已验证电路板上没有污染物、则客户继续使用该材料的风险应该很低

      此致、
    • Jejomar Ildefonso
      Texas Instruments |客户支持中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    它提供 IT 质量条款和条件。  如果客户确信该器件不符合 TI 的质量 T&C、则需要通过分销商开始质量活动、并且可以向 TI 提出质量活动。  TI 质量团队将需要对器件进行处置。   

    您是否曾联系过 TI 质量部门?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请注意、此情况需要处理 TI 质量。 感谢您的更新。

    您能否提供指导如何与 TI 质量团队联系?

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、我认为您应该从客户质量故障分析开始。

    www.ti.com/.../customer-returns.html