This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM656X0-CALC:WEBENCH®︎ Designer LM61495

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639547/lm656x0-calc-webench-designer-lm61495

器件型号: LM656X0-CALC
主题: LM61495 中讨论的其他器件

TI 为大家提供支持

我正在使用 LM61495、并尝试使用 WEBENCHRegistered Designer LM61495  

当输出电压高于 5V(我需要 12V)时、会收到以下消息:

“您的首选设备无法使用您选择的输入。

请更改您的输入或选择其他设备。“

从数据表中、我没有看到 24V 输入、12V 输出 6A 方面的任何问题

您能提供建议吗?

Yehoram

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehoram:  

    数据表正确。 问题与 Webench 有关。 我们收到了很多问题。

    我们有 pspice 文件夹。 您能够使用它吗?