This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:ADS9219EVM 设计文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, ADS9219, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632794/ads9219evm-ads9219evm-design-files

器件型号: ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件: ADS9219、 TSWDC155EVM

您好:

您能为我们提供 ADS9219EVM 的 Altium 设计文件吗?

在我们的一款产品(多通道测量卡)中、我想使用 ADS9219、但为了加快设计速度、我想准备具有 2-3 个双通道 ADC 以及预选和模拟路径的定制测试板。 第一个思路是仅为模拟器件准备 PCB、并使用外部卡测量所有路径、但如果您对现有设计提供支持、最好还是包含 ADC 和 FPGA 接口。

 

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ireneusz、  

    我能够帮助处理光绘文件。 请直接与我联系以获取这些信息。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yolanda ,我无法在这个平台上向你发送直接消息。 您能与我联系吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ireneusz、

    以下是光绘文件。 我无法共享 Altium 文件。  

    e2e.ti.com/.../ADS9219EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC_5F00_ODB.zip

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 它将在某种程度上有助于作为参考、但当然、设计文件会更容易、因为我们不想创建精确的副本、而是要与我们需要的所有内容(但与您的环境兼容)一起创建变化。

    我们已经从 TI 平台订购了 TSWDC155EVM 和 ADS9219EVM 板、作为此开发的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接联系了 伊雷诺斯、

    我现在将关闭该主题

    此致、  

    Yolanda