This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:有关使用 FDA 与 ADC12QJ1600EVM 实现直流耦合输入的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, LMH5401, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639004/adc12qj1600evm-question-on-using-fda-for-dc-coupled-input-with-adc12qj1600evm

器件型号: ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件: LMH5401、THS4541、 ADC12QJ1600

您好、

我正在考虑使用全差分放大器 (FDA) 将单端输入转换为差分信号、以便直接与 ADC EVM 连接。 我看到了两个选项:THS4541(带评估板)和 LMH5401 高速放大器。

我之前尝试按照论坛中的建议、在修改 ADC EVM 后使用单端输入捕获数据。 但是、我在该通道(通道 A)上观察到超范围、并且无法通过 FPGA 检索数据。 相比之下、我能够在其他通道(即通道 B)上正确捕获交流耦合信号。

根据 ADC EVM 文档、只要使用全差分放大器将共模电压设置为 1.1V、就支持直流耦合差分输入。因此、我想确认使用这些 FDA 是否适合我的设置。 它们似乎都满足我的信号的带宽要求。

此致、
Shariful

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 FDA 器件 都能够驱动 ADC12QJ1600、但请注意确保 FDA 的偏置具有足够的余量、以驱动输出共模并支持 ADC 的满量程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、感谢您的回答。 我还有一个问题。 如果我通过直流阻断从信号中消除直流失调电压、并将信号直接馈入 ADC 的交流耦合输入选项、那没关系吗? 由于我对交流信号没有问题、因此我可以很好地捕捉它们。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当然可以使用交流耦合,在这种情况下,您可以考虑使用平衡 — 非平衡变压器来实现比 FDA 更好的动态范围和噪声。 您可以看到我们的 EVM 设计作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、再次感谢。 在 EVM 原理图中,平衡 — 非平衡变压器已经存在。 如果它的工作,那么我不需要考虑 FDA 或任何更多的东西。