This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:SPI 接口共享和 CONVST

Guru**** 2924520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639107/ads9324-spi-interface-sharing-and-convst

部件号: ADS9324

您好、

我有 2 个问题。

  1. 在多个器件上共享 SPI 接口
    1. 以下连接是否可用?
    2. FPGA 对于每个器件都具有用于 CS 和 SDO 的专用引脚
    3. FPGA 有 2 个用于 SCLK 和 SDI 的引脚、每个器件共享该引脚。
  2. CONVST
    1. 当 CONVST 为低电平时、数据是否会在之前的采样结果中采样?
    2. CONVST 高电平后、是否会在电流采样结果下对数据进行采样?
    3. 客户必须获得当前样本、以便在尝试获取数据时进行 2 次采样。 删除了第一个数据并获取下一个数据。
    4. 如果 CONVST 高意味着提供电流数据、那么客户希望进行一次采样、当 CONVST 高电平时、他们将获取数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    计划使用多少款器件?  

    在具有单独的 CS 和 SDO 的同时共享 SCLK 和 SDI 应该是可行的。  

    CONVST 下降沿开始转换、之后采样需要最大 tCONV 时间 (1.25us) 才能完全转换采样。 如果在  tCONV 完成之前读取数据、则读取的数据是前一个样本;如果在之后读取、则数据是当前样本。  

    请注意、可在满足 tconv 之前开始新的转换、并且在下一帧中将提供初始采样。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我向大卫所求的。

    我打算分享  4.  ADS9324 器件。

    CONVST、DRDY、RESET、SDI 和 SCLK 将作为一个网络连接到所有四个器件、而 SDO 和 CS 将单独连接。

    在此配置下、器件控制是否有任何问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    DRDY 是 ADC 的输出引脚。 它不应作为单个网络连接在一起。 CONVST、RESET、SDI 和 SCLK 可连接在一起、因为它们是输入。 我建议至少将一个 DRDY 引脚连接到您的主机控制器。 如果您有任何其他问题、敬请告知。


    此致、

    Shaury