This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:外部滤波器件 — 制造商,型号,类型

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1638764/adc32rf55evm-external-filter-devices---manufacturer-models-types

器件型号: ADC32RF55EVM

团队、

本用户指南提到了用于评估但未包含在 EVM 装运中的外部滤波器。 您是否有建议使用哪些过滤器(制造商,型号,类型)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于外部滤波器、我们建议使用隔离性能良好的>60dBc 阻带衰减、10%带宽通带滤波器、例如 TTE KC4T 系列外壳滤波器、以实现高 SNR 和 SFDR 性能。 高衰减、窄通带滤波器将严重衰减来自信号发生器的大低阶谐波并清除宽带噪声。 我们建议同时使用 ADC 输入和采样时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill!