This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:具有 32Gbps 线路速率的 JESD204C 器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631730/adc12dj5200rf-jesd204c-device-with-32-gbps-line-rate

器件型号: ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他部分: DAC39RF20

  • 我已开发 RTL JESD204C 器件。 它在 AD9082 上以 24.75Gbps 的速率进行验证。 (模拟设备收发器)。
  • 我想在 TI 器件上以 32Gbps 的全速验证它。
  • 您能推荐任何支持 JESD204C 32Gbps 数据速率的 Trasceiver 吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan,

    ADC12DJ5200 支持 17.16Gbps 的最大线路速率。 我们确实有支持高达 32Gbps JESD204C 的器件、例如 DAC39RF20。