This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:有关电压转换计数的问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632527/adc12dj3200qml-sp-question-about-counts-to-voltage-conversion

器件型号: ADC12DJ3200QML-SP
主题: ADC12DJ3200 中讨论的其他器件

您好、

 

如果我们将 ADC 满量程范围配置为最大值 1000mV、就意味着、ADC 输出电压范围为–500mV 至 500mV。 如中所示、–500mV 映射到 0 个 ADC 计数、0V 映射到 2048 个计数、500mV 映射到 4096mV?  

因此、我们将计数转换为电压、应使用以下公式?

1V/4096* ADC 计数

我认为、由于 INA+/-的最大输入电压为–1V 至 1V、因此我们感到困惑的是整个输出范围是 2V 还是 1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12DJ3200 满量程范围为 1Vpp-DIFF、共模电压为 0V、请确保考虑差分输入电压。 根据您的描述、似乎您可能正在使用单端输入。

    ADC 可配置为以偏移二进制或二进制补码格式输出数据。  例如、1V-DIFF 的正满量程值将转换为偏移二进制的 0xFFF、以二进制补码表示的 0x7FF。