This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:DATACONVERTERPRO-SW:启动时程序冻结

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637021/tsw14j58evm-dataconverterpro-sw-program-freezes-when-starting-up

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80EVM

您好:

 

到目前为止、我一直在将高速数据转换器专业版与 TSW14J56 板配合使用、并在 Windows 11 计算机上使用 DAC38RF80EVM、而没有出现任何问题。  

 

但是,我最近尝试在新的 Windows 11 计算机上运行该程序,它只是生成 GUI(两个窗口),然后冻结,无法继续。 我尝试了 5 次以上、等待程序响应的时间长达 30 分钟。 我卸载并重新安装了 High Speed Data Converter Pro、然后尝试在 Windows 7 兼容模式下运行它。 我尝试在连接和没有连接硬件的情况下运行它。 所有这些努力都未能使程序在我的新计算机上运行(收到不到 1 个月前)。 ***编辑:我注意到主 GUI 有一个损坏的运行箭头。 当我点击这个,它说 subvi “Multitone Generator.vi“,部分 NI_MAPro.lvlb 缺失。 我知道它们是 LabVIEW 的一部分、但我需要在没有 LabVIEW 的机器上运行。 此可执行文件缺少依赖项。 我在上面运行该软件的旧计算机上安装了 LabVIEW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    请回答我的问题。 我真的很难用这几天。 我安装了许多版本的 LabVIEW、LabVIEW 运行时、并卸载并重新安装了该软件。 必须有一个可靠的解决方案。 是否有可以下载但不存在该错误的较旧版本的 HSDC Pro?