This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:SPI 接口引脚(尤其是 SCLK)的输入漏电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7028, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637613/ads7038-input-leakage-current-of-spi-interface-pins-especially-sclk

器件型号: ADS7038
主题中讨论的其他器件: ADS7028TLA2518

我正在使用 ADS7038、无法找到输入漏电流
SPI 接口引脚的数据表注释规范。
对于 GPIO 输入、指定了输入漏电流 (10nA 至 100nA)。
是否可以假定 SPI 时钟输入 (SCLK) 具有类似的输入
漏电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawaura-San、

    对此主题的答复延迟表示歉意。 漏电流因 GPIO 引脚而异、因为它们具有不同的缓冲器结构。 这些不是数据表规格表征、但可以从 IBIS 模型参数中收集一些信息。

    这两个参数对于数字输入和输出、即 CS、SDO、SCLK、SDI 电流到 GND 和功率 建模为 0、因此在不同工艺和温度下可以忽略不计。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    我可以获取 IBIS 模型吗? 我找不到、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型标记为 ADS7028、但与该系列的所有 SPI 器件型号(包括 ADS7038 和 TLA2518)兼容。 我将查看是否可以将其添加到 ADS7038 产品页面以实现更轻松的查找。 它可以在纯文本编辑器中打开以查看我所引用的参数。  

    https://www.ti.com/product/ADS7028#design-tools-simulation

    此致、
    Joel