This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0802-N:ADC0802LNN-P&ADC0802LCN

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639038/adc0802-n-adc0802lcn-p-adc0802lcn

部件号: ADC0802-N

您好、我想问一问有关 ADC0802LCN-P 和 ADC0802LCN 的两个问题

第一:这两个产品之间有什么区别、它们可以互换使用

第二:ADC0802LCN-P 中的最后一个“P"代表“代表什么
期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想首先注意的是、TI 已停产 ADC0802LCN、不再可供订购。

    我查看的是已归档的官方文档、只看到对 ADC0802LCN 的引用、而不是对 ADC0802LCN-P 的引用 您能否共享正在查看的文档?  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.rocelec.cn/part/TISADC0802LCN-P

    你好、Joel
    该链接介绍了我在 Rochester 上看到的 ADC0802LCN-P 产品。 链接界面上的规格表没有解释 P.的含义。您的公司的产品可能已经停产、但授权用于 Rochester 生产的定制模型实际上与您公司生产的 ADC0802LCN 相同。!

    位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Via:

    是的、最可能的解释是它是同一个产品。 最好与供应商确认、因为据我所知、我们内部没有可订购的“-P"产品“产品。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joel
    我看到、非常感谢你!