This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6V704:允许的最大电容负载

Guru**** 2946300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639459/amc6v704-the-maximum-allowed-capacitor-load

部件号: AMC6V704

您好:

IDAC1-4 输出端允许的最大电容器负载是多少?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    我会请一位设计师、然后回复您。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    一般而言、此规格的最大值没有限制。 IDAC 输出应在多个电容器负载下保持稳定。 您是否担心特定的电容值?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    感谢您的答复。

    我的客户希望 IDAC 驱动的激光器对噪声敏感。
    为了抑制噪声、他们希望在 IDAC 输出端放置大约 1 μ F 的电容器。 您认为 这样可以吗?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    设计人员说这个电容负载应该没有问题。

    谢谢、
    Erin