This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:使用 DAC70501 DAC '带内部 VREFx2

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640244/dac70501-using-dac70501-dac-with-internal-vrefx2

部件号: DAC70501

您好、

我打算使用 VREFx2 配置中的 VDD = 5V +/–5%为 DAC70501 DAC 供电、但想使用内部 2.5V 基准。 这意味着理论 VREFx2 可能会超过 VDD。

假设我无论如何都不会写入超过满量程 75%的代码、那么即使 VREFx2 略高于 VDD、该器件是否会正常运行并保持在其规格范围内?

 

THANX、

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    是的、这样就可以正常工作。 从功能上讲、您需要使用 VREF x 1 设置和输出缓冲器增益 x 2 设置。 VREF 将在 VDD 范围内保持稳定、如果您只使用满标量程的 75%、则不会出现任何输出缓冲区削波问题。  

    谢谢、
    Erin