This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:临时 AVDD 压降的影响

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637626/amc1306m25-effect-of-temporary-avdd-drop

器件型号: AMC1306M25

您好:

关于 AMC1306M25、如果 AVDD 从 5V 的标称电压下降 、但保持在 3V 的最小额定电压以上  
(例如,从 5V 暂时下降到 4V)  、
这是否会对输出产生任何影响(例如叠加失真或其他降级)?
或者、只要 AVDD 保持在 3V 以上 、我们是否可以假设输出性能不会有特定问题?
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    根据电源骤降的性质(非常高的压摆率)、即使 AVDD 电源似乎保持在 3V 以上、也可能发生欠压或触发上电复位。  

    如果在应用中这是个问题、请考虑使用 AMC0306 进行测试、这方面的性能得到了提高。 额外的电源滤波也可能有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。您的解释澄清了我对于高压摆率情况的担忧。

    在这种情况下、压摆率较慢的情况如何? 例如、AVDD 会由于自举电源无法充电的时间段而逐渐降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对延迟响应表示歉意。  

    对于低压摆率的情况、只要不超出最小电压、该器件就会正常工作。