This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:关于 ADC12DJ5200RFEVM 上的 REFCLK 输入

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640460/adc12dj5200rfevm-about-the-refclk-input-on-the-adc12dj5200rfevm

器件型号: ADC12DJ5200RFEVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFLMX1204

来自 LMX1204 评估板 (LMX1204 EVM) LOGIC_CLK 引脚 (J14) 的 125MHz 时钟信号连接到 ADC 评估板 (ADC12DJ5200RF EVM) 的 REF_CLK 引脚 (J17)。

ADC 评估板上的 REF_CLK 输入引脚专为“LVCMOS"设计“设计、但 LMX1204 的逻辑输出无法设置为‘LVCMOS“模式、当前设置为“LVDS"。“。

因此、我们使用 LVDS 差分输出的一侧 (Pos) 作为 连接到 LVCMOS 输入(50 Ω 端接)的单端信号。

这是否可以接受?

LVDS 差分输出的另一侧 (Neg) 使用 50 Ω 电阻器端接。

有关 ADC12DJ5200RFEVM.pdf 上 REFCLK 输入的信息