This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:REFP 电压

Guru**** 2969960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640576/ads8166-refp-voltage

器件型号: ADS8166

您好、

我有一个客户咨询。

我在数据表中找不到答案、因此请帮助我。

问题:REFP PIN 电压是否可能为 2.048V?

根据数据表、我相信该引脚通常为 4.096V。

客户说、由于 REFP=2.048V、AD 转换结果全部按比例调整为预期值的一半。

最初、我怀疑它在伪差分模式下运行、但由于客户的电路将 AINCOM 连接到 GND、因此似乎不太可能。

请注意、REFIO 为 4.096V、看起来正确。  

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我为这个问题道歉。

    在与客户进一步确认后、REFP 电压似乎确实为 4.096V。

    尽管 A/D 值保持在 1/2、但我现在会将该线程标记为“已解决“。

    此致、
    Hiroshi