This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:最大拉电流/灌电流

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640401/dac60508-max-source-sink-current

部件号: DAC60508

您好:

当输出大于 3V 时、我需要 25mA + MARGIN(最小 3mA) 灌)灌电流和拉电流。

在数据表的图 36 中、DAC60508 似乎能够提供高达 40mA 的拉电流和 30mA 的灌电流。 但是、我在第 7.5 节的表中找不到该规范。

最大灌电流/拉电流的数量是多少?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miatsu、

    首页显示该器件在高达 20mA 的拉电流/灌电流条件下保持稳定。 超出此范围的任何增加都取决于器件之间。 我建议为您的应用使用电流更高的 DAC。

    谢谢、
    Erin