This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562-Q1:SPI 逻辑电平电压

Guru**** 2926860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640737/dac8562-q1-spi-logic-level-voltage

器件型号: DAC8562-Q1

您好:

 

如果 AVdd 由 5.0V 电源轨供电、SPI 电压高/低阈值是多少? 它可以在 3.3V 电压下运行还是需要 0.7xAvdd 电压下运行?  

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarunas、

    数据表指定逻辑高电平阈值最小值为 0.7 * AVDD。 这意味着对于 5V 电源轨、您将需要最小 3.5V SPI 高电平阈值。

    谢谢、
    Erin