This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278QML-SP:ADS1278-SP 发生了什么情况?

Guru**** 2892180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628110/ads1278qml-sp-what-happened-to-ads1278-sp

器件型号: ADS1278QML-SP
主题中讨论的其他部件: 5962L2521001VXCADS1278-SP

尊敬的团队:

我注意到 TI 网站上不再提供 ADS1278-SP 的产品页面、器件型号“5962L2521001VXC"现在“现在链接到 ADS1278QML-SP(已添加 QML)。

我的问题是:

  • 我想知道发生了什么事吗?
  • ADS1278-SP 和 ADS1278QML-SP 之间有何差异? 它引脚对引脚等效是否具有相同级别的辐射保护?  
  • 您能分享 ADS1278QML-SP 的 SMD 文档吗

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcel、

    我已就此主题向您发送了一封直接电子邮件。

    此致、Taiwo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taiwo:

    谢谢你。 我回复了您的电子邮件。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin。  需要考虑的最大影响可能是 AVDD 等级!  ADS1278-SP 的最大电压为 6V、 ADS1278QML-SP 的最大电压仅为 5.25V!  

    SEL 始终较低。 从 68 MeV-cm2/mg 更改为 51MeV-cm2/mg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       是否还能与其他用户分享 ADS1278-SP 和 ADS1278QML-SP 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano、ADS1278QML-SP 是一款航天级 ADC、已通过 DLA 认证并提供“5962"编号“编号、而 ADS1278-SP 未通过认证。 如果您有任何问题、我也可以直接向您发送电子邮件。

    此致、Taiwo。