This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:ADS9324EVM 具有负直流电压的通道之间存在严重串扰

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640814/ads9324-ads9324evm-severe-crosstalk-between-channels-with-negative-dc-voltages

部件号: ADS9324

大家好、TI E2E、

我们看到、在使用 5.3V 电源供电的 ADS9324EVM 上校准后、通道 AIN1 和 AIN8 之间存在严重串扰。

我们已在除 AIN1 之外的所有通道上将 P 短接至 M。 我们已通过跳线夹将 AIN1P 短接至 GND。

当我们让 AIN1M 悬空时、可以在通道 1 (0b11000011010011010) 上看到此值。 所有其他通道都显示 0b1111111111110101 +/- 0b111 等值。

当我们将 AIN1M 接地时、我们在通道 1: 0b111111111111110101 上看到此值。 这主要与其他通道匹配。

当我们将 AIN1M 连接到 5V (ADS9324EVM 上的 TP8) 时、在 AIN1P/M 上有效地施加–5V 的电压、AIN1 通道输出更改为 0b1000000001001111。

遗憾的是、AIN1M 为 5V 时、AIN8 通道值变为 0b0000000000000100。 这出乎意料、因为 AIN8 P/M 在 J8 上仍短接在一起。 这似乎与“-100dB at–100 at dc“通道串扰值不匹配。  

我们看到 ch9 到 ch10、ch5 到 ch4 以及其他组合之间存在类似的串扰行为。

我们的采样速率约为 1kSPS。 我们在数据表中可以看到、当采样率低于 100kSPS 时、应切换 CH_xTalk_low_speed、但没有很清楚地记录在案。 我们应该切换该位吗?

TI 能否阐明导致该解决方案或任何可能的解决方案的原因? 我们的 ADC 是否有缺陷? 当我们读取 DEVICE_STATUS 时、我们仅接收 0xb289、该值从引导至校准一直保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎没有为–5V 的输入电压正确配置 INPUT_RANGE_AINx 和 CM_RANGE_AINx 值。 超出 CM_RANGE_AINx 的值是否预计会导致串扰? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    默认情况下、ADC 显示二进制补码。 您提到过您观察到的噪声为 +/- 0b111 (+/–7 LSB)。 向 AINnP 应用信号时、ADC 代码从 0b111111111111110101(–11 LSB) 更改为  0b0000000000000100 (4)。 对于 1KSPS ADC 输出数据速率、您是否可以提供 128kHz CONVST 并将 OSR 设置为 128?



    此致、

    Shaury