This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:帮助检查更换器件是否符合更高的工作温度

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639051/tla2528-provide-assistance-to-check-replacement-part-matches-higher-operating-temperature

器件型号: TLA2528

  对于、当前的工作温度范围为–40°C 至+85°C TLA2528IRTER 。 我们希望将最高工作温度至少提高到  105°C 或更高版本。 请告知我们是否有任何最近的替换产品  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anusha、

     ADS7128  是替代产品、可提供所需的扩展温度范围和 升级的功能。  

    此致、

    Jiyah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiyah! 由于 ADS7128 的共享下降  、但数据表  再次将工作温度范围设为–40°C 至+85°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:  

    抱歉! ADS7138 是   为+125°C 提供–40°C 的引脚对引脚器件 。

    此致、

    Jiyah