This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:ADC3910D125 数字输出

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631745/adc3910d125-adc3910d125-digital-output

器件型号: ADC3910D125

您好先生

我们调查 TI 器件。 如果正确、需要检查以下 SPI 过程

设置地址 0x00 第[7]位    1

设置地址 0x89 位[5]    1

设置地址 0X484 位[1]   1

设置地址 0X4BF 位[1:0]  3.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    有任何建议?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    任何身体在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您缺少 0x8F 位 4。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi