This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1299EEG FE Rev A 套件无法与任何计算机设备通信(没有计算机检测到)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640832/ads1298ecgfe-pdk-failure-of-a-ads1299eeg-fe-rev-a-kit-to-communicate-with-any-computer-equipment-no-computer-detects-it

器件型号: ADS1298ECGFE-PDK
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

MMBØ 购买了一个 ADS1299EEG FE Rev A 套件、并按照 Texas Instruments 针对 Windows XP 的相应用户指南推荐的程序(32 位)、继续测试了各电路板(ADS1299EEG 板和 μ´s 板)的功能。 但是、当通过 USB 连接 μ MMBØ 板时、计算机上的新设备(HP245G8 笔记本电脑)无法识别;换句话说、没有任何类型的通信。 因此、我们接下来 在同一台计算机和其他两台不同的笔记本电脑上使用 Windows 10((64 位、带和不禁用 Texas Instruments 在“在 Windows 10 上安装 ADS1298ECG-FE PDK 的解决方案“中建议的驱动程序签名验证)测试了连接;但是、连接根本无法正常工作。  

这意味着我们无法使用 ADS1299EEG FE Rev A 套件、因为与任何计算机设备没有通信(没有计算机检测到它)、因此我们无法将 Texas Instruments 软件用于 ADS1299EEG FE Rev A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfredo:

    在将电源和 USB 电缆插入 MMB0 主板并连接 ADS1299 子板后、您能否共享设备管理器的图像?  

    此致、

    Ryan