This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:DAC8814 AGND

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642065/dac8814-dac8814-agnd

器件型号: DAC8814

您好:

对于 DAC8814、我考虑使用 4 个通道、因为 4 个单独的器件是 4 个通道中每个通道的模拟接地电压可能略有不同、并具有不同的接地回路。

在 DAC8814 的典型实现中、建议将模拟接地、AGNDF 和 DGND 连接在某个位置、并将 AGNDA-D 开尔文连接至本地接地基准。

我想知道 AGNDA-D 是否可以相互分开、并分别用于每个通道的输出和基准输入。 AGNDF 是否只是 VDD 电源的基准? 不同接地之间可以容忍的最大电压差有多大?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您可以稍微调整 AGND 的值。 它们应在 DGND 的 300mV 以内。 AGND 引脚和 DGND 之间很可能存在一些 ESD 二极管、因此任何更高的二极管、您可能会损坏器件、或从接通的二极管汲取多余电流。

    谢谢、
    Erin