This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:是否有任何参考设计可以将 adc3669evm 与 zcu102 配合使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSWDC155EVM, ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640651/adc3669evm-is-there-any-reference-design-to-use-adc3669evm-with-zcu102

器件型号: ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADC3669

我们购买了 ADC3669evm FMC 板。 我以前曾有机会使用模拟器件产品。 Analog Device 为我们提供了参考 FPGA 工程和参考软件、便于您快速入门。 我们切换到了 Texas Instruments ADC、但启动并运行电路板比工程本身要困难。 我想向我们提供一个关于这一问题的参考项目。 我相信很多人都会同意我的观点。 我希望您分享在 TSWDC155EVM 上运行的参考工程。 请帮助我们。 我们被打碎了。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nurdelek:

    我们已通过电子邮件联系我们、继续讨论。 因此、我们将关闭这篇文章。

    此致、

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说电子邮件中的数据接口非常简单。 我写了 LVDS 接收器 HDL、但我不知道如何校准它。 另外、我没有一个名为“adc3669 编程指南“的文件。 我不知道要发送哪些设置以及按什么顺序发送、也没有说明这一点的文档。 我只有一个 adc3669evm 板和一个载体 zcu102。 应该不会很难让电路板启动并运行。 我不明白你为什么要把它保密。 我甚至在论坛上找到了 Python API 代码。 为什么访问文件如此困难? 或者、我在访问它们时遇到问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Nurdelek、

    我们已经通过电子邮件解决了此问题、如果需要进一步的问题、我们更喜欢在那里讨论这些问题。

    此致、

    Mike Emanuel